This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:为什么 RDA1和 RCA1会设置为8.25kΩ?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212974/ucc28951-why-are-rda1-and-rca1-set-to-8-25k

器件型号:UCC28951

您好!

关于 ucc28951的 slua560d 应用手册、为什么电阻器 RDA1和 RCA1的电阻值设置为8.25 kΩ?

如果8.2kΩ 没有太大的影响、我想根据我使用的电阻器更改为这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RDA1和 RCA1要使用的组合 、任意选择、不一定是8.2k Ω。  但是、在选择这些电阻值时、我建议将它们保持在10k 以下、以帮助消除噪声不一致。

    此致、