This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:公式(2)

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211587/lm61480-equation-2

器件型号:LM61480

您好支持团队:

客户询问公式(2)是否正确。 他们认为 V_ON - V_OFF =V_EN-HYST、您能评论一下吗?

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San、

    我已经确认数据表中现有的公式2不正确。  

    它应该如下  

    由于启用时有一个分压器、因此(Voff / Von)的比率=(Ven_rising - Ven_hyst)/(Ven_rising)

    求解 voff、您可以得到 voff = Von *(Ven_rising - Ven_hyst)/(Ven_rising)。 现在、这些单位相加、最终结果是根据电压进行计算。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy San、

    感谢您的支持。

    V_EN_H 和 VEN_RISING 不在数据表电气特性中。 我认为 V_EN_H = VEN_RISING = V_EN (使能输入阈值电压–上升)。 是这样吗? 如果您可以更新公式、会很有帮助。

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San:

    请使用以下更正后的公式计算 Voff  

    VEN =使能输入阈值电压-上升

    VEN_hyst =启用阈值迟滞  

    迟滞参数没有典型值。 对于最坏情况的计算、客户需要考虑此容差。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy San、

    客户指出、如果他们计算出 V_EN=1.263V 且 VEN_HYST=0.4V (作为典型值)、1 - VEN / VEN_HYST = -2.1575…… 该公式是否成立?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San、

    使能比意外翻转。

    新公式应为:

    • V_OFF = V_ON*(1–VEN_HYST / V_EN)。

    对于此处的混淆、很抱歉。  

    此致、

    吉米