This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:您能检查为什么此组件不在当前源中工作

Guru**** 2510985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213076/tps62110-can-you-please-check-that-why-this-component-is-not-working-in-current-sourse

器件型号:TPS62110

大家好、

我对降压转换器(TPS62110HPWP)有疑问  

我无法使用电流源对此器件进行仿真。 那么、您能否了解一下为什么通过该方法无法做到?

还有一点、它是能够管理启动断续的器件、因为它通过-20mA 电流环路供电。

请查找随附的仿真以及仿真过程中发生的错误、以供参考。 请尽快回答。

 e2e.ti.com/.../Current-source-simulation-result.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUT 和 VIN 之间存在导线连接问题。 我修复了它、它运行正常。 您还需要在 Transient Analysis 下使用"Calculate Operating Conditions"。 是的、该器件 实现了软启动、作为数字电路、对于每个250 µs、以300 mA、600 mA 和1200 mA 为步长增加开关电流。 然后、开关电流限制设置为典型值2.4A。 因此、启动时间取决于输出电容器和负载电流。 我建议在 EVM 上尝试此器件、并确保一切正常工作。

    e2e.ti.com/.../4087.Current-source-simulation-result.TSC

    谢谢。

    阿莫德