This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:DRV103H IC 在 PWM 输出导通时发热超过指定的温度限值

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV103, DRV104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213097/drv103-drv103h-ic-heating-beyond-the-temperature-limit-specified-when-pwm-output-is-turned-on

器件型号:DRV103
主题中讨论的其他器件: DRV104

大家好、

我们已尝试了您的所有建议、从最后开始、我们还重新验证了我们的设计、并重新开发了 PCBA。 我们看不到 PWM 输出存在任何差异、输出持续开启且 IC 发热超过工作温度。 因为从您的终端来看、器件似乎良好且工作正常。 因此、我们希望有一个用于测试和参考的评估板。

如果将评估板从 TI 发送给我们进行测试、会对我们非常有帮助。 如果评估板是收费的、我们将禁止评估板充电。 因此、请做必要的事情来继续我们的测试。

提前感谢 Kirubakar Nagarajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirubakar:  

    为了澄清这一点、最初的问题是 IC 在+25°C 的环境温度下的温度高于+85DEg C、是否正确?  

    您能否解释一下为何期望温度低于测量的85°C? 以下是您 θja 使用的公式、具体取决于功耗和电路板的 Δ R。 DRV103的  Δ T 比 DRV101的 θja 大、因此我们预计温度升高会更大。  

    DRV103中的功率耗散将导致其内部结温升高。 DRV103片上热关断电路用于保护 IC 免受损坏、从而保护器件。  

     θja 这种温升出于其他原因是不可接受的、那么 DRV104确实能够提供比 DRV103更低的 Δ T。 或者在电流设计中添加散热器。  

    由于此器件已老化、我们没有要提供的评估板。

    关于备选器件、  

    我们的团队现在更关注集成式电源开关(集成式 FET 和直流器件)、因此我们的驱动器产品系列可以在其他地方找到。 在电源开关领域、DRV104是我们提供的最新驱动器器件。 您可在此处查看更多新产品的螺线管驱动器:

    https://www.ti.com/motor-drivers/solenoid/overview.html

    我们还在此处提供高功率驱动器:

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/overview.html 

    如果您对这些器件有兴趣、请创建一个新的主题、其中标记了这些器件之一、因此负责的工程师和小组将能够帮助您选择正确的器件。

    此致、  

    伊丽莎白