This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478MMX/NOPB 温度故障

Guru**** 2520850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210440/lm3478-temperature-failure-of-lm3478mmx-nopb

器件型号:LM3478

我使用 LM3478MMX/NOPB 作为升压拓扑、而且该器件在室温下工作正常。 向冷(~-25°C)转换时、稳压器 不再将输出升压到所需的200V 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jarrett,

    当您改变温度时会发生什么情况?

    您能否缓慢更改温度并检查输出电压何时变化?

    您正在使用哪个负载? 负载电流是否在低温下发生变化?

    请测量 VIN 引脚电压、功率级 VIN、VOUT 和 DR 电压、查看在不同温度下会发生什么变化。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget:

    我从电路中移除了所有负载。 它只是简单地调节。 此时唯一的负载是反馈网络。 VIN 在中保持与 LDO 供电时相同的5V;打开/关闭 FET 时存在微小的纹波、但电压范围为10s 的 mV。 当温度开始变化时、直流电压会增加、直到开关 FET 持续导通。  在-20C 左右、200V 进入和退出、这意味着在功率级33V VIN = VOUT 和200V = VOUT 时的有效升压之间进行转换。 33V VIN 没有因为来自电源而变化。 但电流会增加。 当浸泡在大约-25°C 时、存在电路的完全余波 AD VIN = VOUT。

    此致、

    哈尔雷特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jarrett,

    这里只是一个介绍、调试是不可能的、因此、让我再次提问:

    请测量 VIN 引脚电压、功率级 VIN、VOUT 和 DR 电压、查看在不同温度下会发生什么变化。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:

    在-20C 且电平为~4.9V 时、DR 引脚从大约78% DF 变为100% DF。 在看到 DR 漂移78%至100%之前、大约需要半秒的时间。 降低温度、在我达到-20C 之前、DF 没有真正发生漂移。 随温度变化、一切都非常稳定。 直到我达到-20°C 的温度、VOUT 才会变化。 功率级 VIN 保持静态、几乎没有变化。 VIN 引脚电压保持恒定的5V 输入;由于切换温度、会出现一些纹波。 开关在-20C 时停止后、VIN 引脚上就没有纹波、只有一个非常干净的输入。

    此致、

    哈尔雷特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jarrett,

    请将外部 MOSFET 更换为具有较低阈值电压的 MOSFET。 驱动电压约为7V、根据 MOSFET 数据表、这对于您正在使用的500V MOSFET 而言是不够的、并且随着温度降低、驱动电压会升高、我认为这是温度依赖性的原因。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brigitte 的帮助。