This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:VIN 上的二极管

Guru**** 2814465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212519/lm34936-diode-on-vin

器件型号:LM34936

尊敬的支持团队:

在以下条件下使用时、BIAS 是否应该连接到 VOUT?

输入电压:10~17V
输出电压:12V
IOUT:3~4A

如果可以、是否无需在 VIN 上使用二极管?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K:

    这取决于输入电压高于输出电压的频率。 如果 BIAS 连接到更高的电压、则功率损耗更高。 因此、根据输入电压分布、最好将 BIAS 连接到 VIN 或 VOUT。

    如果 BIAS 连接到 VOUT、则需要使用该二极管。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:
    感谢您的支持。

    我更正了输入电压范围。
    输入电压:10~18V
    输出电压:12V
    IOUT:3~4A

    输入电压的比率通常高于12V。
    使用电池时、电压将从16.8V 下降、低于12V 将接近最终电压。
    另一方面、当由外部直流电源供电时、将提供恒定的17.7V 电压。

    在这种情况下、最好将 BIAS 连接到 VOUT 吗?
    (它会比保持偏置开路更高效吗?)

    我还认为、VIN 上需要一个二极管。
    二极管所需的规格和额定值是什么?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K:

    如果输出电压大多小于输入电压、则将 BIAS 连接到 VOUT 会更高效、因为 VCC 的内部线性稳压器将具有更低的功率耗散。

    具有1A 额定电流和略高于最大输入电压的额定电压的二极管就足够了。 有关 示例、请参阅 EVM。

    此致、
    布里吉特