This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061EVM:充电没有在 VBATREG 处停止。

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212666/bq21061evm-charging-is-not-stopping-at-vbatreg

器件型号:BQ21061EVM

您好!

我正在使用此模块为385mA 3.8V 电池充电。 我已将 VBATREG 设置为4.35V。 但充电器不会 降低 4.35V 时的电流。 它将继续充电、直至达到4.5V。  

我已按如下所示设置寄存器。  

VBAT_CTRL = 0x4B (VBATREG = 4.35V)

ICHG_CTRL = 0x9A (ICHG = 192.5)

TERM_CTRL = 0x2A (ICHG 的21%)

所有其他寄存器都具有默认值。 读入数据表后、我发现我已经将 PMID 电压设定为4.5V。 建议值比 VBATREG 高200mV。 但通过 I2C、我只能将其设置为4.4V。 我可以执行任何硬件设置来将 PMID 设置为4.37V 吗?  

 请告诉我、 为了满足充电条件、是否需要进行任何其他更改。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是意外行为、由于电池电压接近 VBATREG、充电电流应减小并接近零。 由于它接近0并降至终端以下、因此充电应停止。 要在4.35V 下发生此情况、应根据需要将 VBAT_CTRL 寄存器设置为0x4B、并且应将 PMID 调节为至少比电池高200mV。  PMID 调节到4.4V 实际上应该会 导致器件随着电池电压的增加而进入 DPPM、从而在达到 VBATREG 之前减小充电电流并且不允许器件达到终端。 尽管无法达到终止、但电池充电电压不应超过约4.25V (充电电流应降至0、尽管从技术角度而言不会终止)。

    对于4.35V 的 VBATREG、PMID 应设置为至少调节到4.55V (4.6V 是最接近的可用设置)。 是否能够在 I2C 中将其设置为4.6?

    当电池电压为4.35V 和4.5V 时、充电电流是多少?  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于4.35V 和4.5V 这两个电压电平、充电电流均为192mA。 我已手动停止充电、因为充电电流在任何电压水平下都没有降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是非常出乎意料的情况、它似乎表明充电器没有进入充电周期的恒定电压级部分。 它也并不像 VBAT 为4.5V 但 PMID 调节至4.4V 时的预期那样表明 VDPPM 状态为有效。 当 BAT 是4.35V 以及4.5V 时、您能否提供寄存器值?

    此外、您能否在这两个电池电压下也提供 VBAT、IBAT、VIN 和 VPMID 的波形?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳