This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:如何使用 UCC29002

Guru**** 2508905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212517/ucc29002-how-should-i-use-ucc29002

器件型号:UCC29002

你好

我有交流/直流电源输出+V 和-V、具有此输出。 如何  在不连接(+S 和-S)的情况下连接 UCC29002 IC

我想开发冗余电源。  

即以任何可能的方式在不带+S 和-S 的情况下使用此 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya:  

    感谢您关注 UCC29002负载共享控制器。  
    是的、您可以在不使用+S 和-S 的情况下使用此 IC 进行电流共享。  

    +S 和-S 是电源的遥感端子、能够在考虑配电线路中的压降后调节 Vout。
    如果您的电源设备(PSU)没有遥感功能、则需要在 PSU 内部找到电压感应点。
    这通常是一个连接在 PSU 输出端子上的电阻分压器网络、该输出端子将检测电压反馈给误差放大器。   

    您必须断开该电阻分压器的顶部电阻并将其重新连接到 UCC29002电路的 ADJ 引脚。  
    这样、Radj 现在与电阻分压器串联、Iadj 可以调整 Radj 的压降并影响该 PSU 的调节以便与其他 PSU 共享。

    实际上、如果您的 PSU 没有+S 输入、则必须创建一个输入、然后按正常方式连接 UCC29002电路。  
    我认为您不需要创建-S 输入。 相反、请将 UCC29002电路的 GND 连接到负载处(而不是 PSU 上)的系统 GND。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乌尔里希·希伊

    感谢您的收看。

    我使用的是灌电压电源,所以我不能把电压感测引脚连接到 ADJ,这样我怎么能用同一个 IC 呢?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:  

    由于电源没有保护、使用 UCC29002变得更加困难。  本质上、您必须在相邻 PSU 外部重新创建电压控制环路。

    我能想到的最佳想法是使用可调节 LDO (低压降稳压器)跟随每个 PSU、并配置 UCC29002以调整 LDO 的反馈网络。  该理念必然会将您的系统 Vout 降低至 低于 PSU Vout 的值。  我想可能会降低0.5V 至1V。
    希望 PSU 调节很严格、以便更大限度地降低 LDO 的压降。  

    我还有 另一个想法、即将每个 PSU 升至人工 GND、并使用 UCC29002 ADJ 电流调节必须将 PSU 升至 GND 以上以实现负载共享。  可将一个简单电阻器与每个 PSU 的负输出串联插入系统 GND。  但是、 需要一个可调节的灌电 流来转移 每个 GND 电阻器周围的返回电流、以偏移每个 PSU 适当的量来实现负载共享。  此方案还会在一定程度上降低系统总线上的净输出电压。   

    如果您的应用无法承受降低的输出电压(以适应 LDO 和负载共享压降)、那么我不认为可以通过 Pot PSU 对负载共享进行后调节。  

    我提出了这些概念、可以为您找到解决方案、但我无法完成使该概念生效所需的具体详细设计。

    此致、
    乌尔里希