This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:Thunderbolt 参考设计 PD 固件

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65982DMC, TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211746/tps65983b-thunderbolt-reference-design-pd-firmware

器件型号:TPS65983B
Thread 中讨论的其他器件:TPS65982DMC、TPS65988、 TPS65987

我正在使用 JHL7440和 TPS65983为新的 Thunderbolt 3外设设计开发 FW。

TI 能否为以下 Intel Thunderbolt 参考设计提供 TPS65983 PD FW 项目或二进制文件:

- Alpine Ridge SP - BPD NGFF

- Titan-Ridge DD - Tapex Creek TI83

- Titan-Ridge DD - Tabasco Creek


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现这个类似的帖子以及
    这些 TBT3参考设计是否需要旧版本 GUI、或者这些工程是否可以直接提供?


    e2e.ti.com/.../4062680

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    感谢您联系 E2E!

    要获取 GUI 访问权限、请转至 TPS65982DMC 页面并申请 Thunderbolt GUI 的访问权限。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已下载并正在使用 TPS6598X GUI 软件
    我正在寻找项目/二进制文件、特别是前面提到的 Intel TBT3参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    创建新工程时、应提供上述参考设计工程。

    您正在使用哪个 GUI 版本?

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6.1.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    感谢您的更新!

    我认为不适合您的 GUI 版本。

    我可以联系团队、确保您可以访问正确的 GUI。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    您能否在 TPS65982DMC 页面申请正确 GUI 的访问权限?

    https://www.ti.com/product/TPS65982DMC

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我申请了访问权限、但我仍然无法找到所需的参考设计
    TBTDEVICE-DESIGN 资源仅具有 TPS65982DMC 和 TPS65987/TPS65988。

    如何访问申请的采用 TPS65983B 的 Intel 参考设计?

    - Alpine Ridge SP - BPD NGFF

    - Titan-Ridge DD - Tapex Creek TI83

    - Titan-Ridge DD - Tabasco Creek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    明白了!

    我与团队沟通过、我相信您获得了错误的 GUI!

    您是否可以返回并重新申请访问权限?

    TPS65983B 有一个特定的 GUI、具有上述的参考设计!

    在您完成申请后、请告诉我、以便我可以加快申请速度!

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin、谢谢您! 我已重新申请访问权限

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    太棒了!  

    我的团队将与您合作、获取授予您访问权限所需的信息!

    谢谢!

    凯文