This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:功耗

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212860/bq24610-power-consumption

器件型号:BQ24610

大家好、

我的客户  使用 bq24610为3串聚合物电池充电。
在没有外部电源、也没有上电的情况下、当电池就位时、bq24610的电流消耗为350uA (来自 SRP SRN 和其他引脚)、此电流似乎处于高侧。 您认为功耗正常吗?或者您能否检查 SCH 以查看是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果移除 C11、R6和 R15、会出现什么情况? 您没有 BATFET、因此可以移除 BATDRV 电路并使 BATDRV 保持悬空。

    我的原理图审阅如下:

    1.我们推荐使用2欧姆和2.2 uF 的输入热插拔滤波器。

    2. 我很难从图像中验证你的电感,但是要确保它的额定值正确。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔