This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:ucc28951-Q1的 SPICE 模型

Guru**** 2531760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28951-Q1, TINA-TI, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211595/ucc28951-q1-spice-model-of-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TIUCC28950、UCC28951

我需要 Ucc28951-Q1的 SPICE 模型。 以便我可以在 Tina -ti 仿真中使用它、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipin:

    TI.com 上提供了该 TINA-TI 模型。 这是一个 链接

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    这适用于 UCC28950 TINA-TI 模型、也适用于 UCC28951-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipin:

    这两者使用该模型是相同的。 Q1与非 Q1的唯一区别在于生产流程和测试流程。 两种模型之间没有区别。 UCC28950和 UCC28951之间的差异是电流限制中的最大占空比。 UCC28951支持高达97%的电流、而 UCC28950的最大占空比为95%。

    我希望这可以回答您的问题。