This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:TL5955和 TLC6C5748之间的差异

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955, TLC6C5748-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212887/tlc5955-difference-between-tl5955-and-tlc6c5748

器件型号:TLC5955
主题中讨论的其他器件: TLC6C5748-Q1

尊敬的专家:

由于交付问题、我的客户正在考虑 TLC5955DCAR、而不是 TLC6C5748QDCARQ1。

客户希望了解 TL5955和 TLC6C5748之间的区别。

您能告诉我们一下下面列出的问题吗?

——

(1)我们认为符合 AEC-Q100标准的 TLC6C5748-Q1和不符合标准的 TLC5955之间的唯一区别在于检查过程。 是这样吗?

(2)换句话说,是否有可能认为 TLC6C5748-Q1和 TLC5955具有相同的生产线、使用的材料和包括 PKG 端子镀层在内的制造条件?

我们正在考虑是否可以用 TLC5955代替 TLC6C5748-Q1的一些内部评估。
因为 TLC6C5748-Q1的可用性有限。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    1) 除了 AEC-Q100之外、TLC6C5748-Q1还具有 TLC5955不具备的热关断诊断功能。

    2) 虽然不能保证制造条件一样、但是它们是 P2P 兼容的、所以一些内部评估也可以。

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie。

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    不用客气。

    Br, Gracie