This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:LS/LDO 输出上的反向电压

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211549/bq21061-reverse-voltage-on-ls-ldo-output

器件型号:BQ21061
主题中讨论的其他器件: TPS22916

尊敬的:

我在 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104591/bq21061-reverse-voltage-to-the-ldo-of-bq21061?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq21061#中有一个问题、即我需要将外部电压(~3V)连接到 LDO 的输出(LS/LDO 引脚)、而不是连接输入来对 MCU 进行编程。 阅读上一篇文章的答案我明白、由于 MOSFET 的体二极管在 VINLS 和 LDO 之间导通、并且此电流路径不是正常行为、如果在未施加输入的情况下向 LDO 输出施加外部电压、则可能会发生损坏。
为了解决该问题、我想知道是否可以在 VINLS 和 LDO 之间连接一个肖特基二极管、阳极连接到 LS/LDO 引脚(在我们的配置中、VINLS 连接到 PMID)。 当我们将以这种方式向 LS/LDO 引脚施加电压时、肖特基二极管将导通并绕过 BQ21061内部 VINLS 和 LS/LDO 引脚之间的电子元件、从而避免可能对该电子元件造成损坏。 在正常行为期间、肖特基二极管不会导通、因为 VINLS 引脚将大于 LDO 输出。

请不要这样做、在我们的应用中、 我们无法将肖特基二极管与 LS/LDO 输出串联、以防止电流反向流动、因为在上电时、BQ21061的 LS/LDO 输出默认为1.8V、该肖特基系列二极管的压降将导致电压小于1.7V 这是为我们的微控制器上电所需的最低电压。

谢谢

弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    shotkey 二极管的值是多少? 这可能是一种保护 LDO FET 的方法、但是、当器件处于运输模式时、让电流流入 PMID 可能出现异常行为、我们通常不会建议这样做、尤其是因为许多内部电路都被禁用、从而更大限度地降低运输模式功耗。

    要避免这种情况、一种潜在的方法是将散热垫圈与一个只在施加外部电压时被驱动的 FET 串联。 这是可行的解决方案吗?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我们要使用的肖特基二极管具有大约0.25V 的正向电压来提供10mA 电流。 因此、除了您的控制指示外、我建议的解决方案的问题是、在我们的配置中、VIO 引脚连接到 LS/LDO 引脚、因此在 LS/LDO 引脚上施加电压还在 VIO 引脚中注入电压、可能会损坏 BQ21061的一些内部电路。

    要解决上述所有问题、另一种解决方案是在 LS/LDO 输出端连接具有反向电流阻断功能的负载开关(如 TPS22916)。 这样、当我们将向 TPS22916负载开关的输出端施加外部电压(TPS22916的 ON 引脚将连接到 TPS22916的 VIN 引脚)时、该电压不会施加到 TPS22916的输入端 (这是 BQ21061 LDO 的输出)。 我只怀疑使用这个解决方案、即当我们将一个电压施加到 TPS22916的输出时、BQ21061的 LDO 的输出(TPS22916的输入)将悬空 (由于我们连接了电池组、但在电池保护电路开路时会断开电池、因此 BQ21061将完全关闭) 但我认为 TPS22916的智能下拉有效、因此负载开关将被禁用、反向电流阻断将处于运行状态、而无需达到500mA (IRCB)的最小反向电流激活状态。

    使用此负载开关(TPS22916)将是一个很好的解决方案、因为它具有极低的功耗行为。

    您对此解决方案的看法如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    我认为这是一个很好的解决方案、因为 TPS22916反向电流会阻止电流流流过 LDO 体二极管。 我必须详细了解 TPS22916并联系您、因为这个问题可能是合理的。 LDO 在禁用时还具有漏极电阻器、但我不确定它在运输模式下是否处于活动状态、我将不得不进行检查。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    经过一些测试、LDO 输出具有一个下拉漏极电阻器、该电阻器在 LDO 被禁用时以及器件进入运输模式时均被启用。 它是一个大约为150欧姆的电阻器、因此不应担心 TPS22916的使能端可能悬空。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的回答。 我们拥有 BQ21061评估板、并且我们还在等待 TPS22916评估板。 我们将在 TPS22916连接到 BQ210161的 LDO 输出时测试解决方案、以更好地了解负载开关是否会阻止反向电流、然后我将我们的测试结果返回给您、 但是、正如您在上一条消息中建议的那样、当在 TPS22916的输出端施加外部电压时、LDO 的下拉漏极电阻器会使其保持关断状态。  

    此致

    弗朗切斯科