This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:推荐用于新器件

Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212313/tps61096a-new-device-recommend

器件型号:TPS61096A

大家好、

我的客户 现在正在使用我们的 TPS61096A。

他们想知道我们是否有新的器件值得推荐。

要求:

输入电压:0-6V

输出电压:>15V

Iq:<1uA

软启动时间:<1ms

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否提供有关以下项目的更多信息?

    1. 对于 Vin、所需的最小电压是多少? ~0V 无疑是不可用的。 客户是否可以接受将 Vin 和 Vinductor 分开使用?
    2. 最大输出电压是多少?
    3. 最大 Iq = 1uA 吗?
    4. 最大软启动时间是否= 1ms?

    您能否分享一些有关需要这些要求的客户应用程序的更多信息?

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    输入电压可以是1-6V。

    2.最大输出电压>15V 是可以的。

    3.max Iq=1uA。

    最大软启动时间= 1ms

    它用于反向钳位超声波流量计。

    因此、它们需要快速软启动时间 来快速响应超声波测试、还需要低 Iq 来实现低功耗。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    目前、 TPS61096A 将是描述性应用的最合适选项、尚未更新版本。

    如果客户需要最长1ms ss 时间、并且无法接受典型值1mm ss 时间、则需要寻找其他选项。

    此致