This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:驱动两个并联 IGBT

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212414/iso5452-driving-two-igbts-in-parallel

器件型号:ISO5452

是否可以使用单个驱动器 IC 驱动两个并联 IGBT? 如果有、关于 OUTH、OUTL、CLAMP 引脚、推荐的电路连接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mervin:

    可以、这是可以实现的。 每个 IGBT 应在靠近 IGBT 本身的位置具有自己的栅极电阻器。

    钳位引脚应用于驱动每个 IGBT 栅极上到发射极的 PNP (或 PMOS)。

    可表示为:

    如果您有任何其他问题、请告诉我们、Mervin。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Don