This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:更改默认寄存器设置

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212479/lm5066-change-default-register-settings

器件型号:LM5066

您好!

是否可以通过将 LM5066的默认寄存器设置值更改为客户想要的设置来为该器件供电?

例如、客户是否可以购买 LM5066器件(默认值仅对于下面的位3 (IIN/PFET_FAULT)更改为"1")?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    抱歉、无法进行此自定义。 所有默认值均已硬编码、器件内没有存储器或 NVM。