This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:为什么引脚7和 PIN8在 PIN7短接至 GND 期间被烧毁

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1H000-Q1, TPS1H000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210965/tps1h000-q1-why-pin-7-and-pin8-burned-down-during-pin7-short-to-gnd

器件型号:TPS1H000-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1H000EVM

e2e.ti.com/.../TEST-SETUP.pdf

您好!

在我们的应用中、TPS1H000-Q1用于高侧开关、详见第1页。 引脚7为 PWM 输出、将连接到车辆一侧其他 ECU。

有一项客户测试要求、设置如第2页所示: 电路板连接到电池、但 GND 为 FLOAD、IC 引脚7需要连接到 GND。 在此测试用例中、我们发现 IC (TPS1H000-Q1)引脚8和引脚7被烧毁。

为了找出原因、我们进行了第3页和第4页的调试。 在第3页中、切断 MCU 和 IC (TPS1H000-Q1)之间的所有输入、重复测试。 仍发现  PIN8和 PIN7烧坏了。 在第4页中、切断 MCU 和 IC (TPS1H000-Q1)之间的所有输入并移除二极管 D1、重复测试、引脚8和引脚7之间没有烧毁、同时、IC 引脚6和直流12V "-"侧之间的电压为2V。

请问在第3页测试期间会发生什么情况? 为什么 引脚7和引脚8烧毁?

PIN7和 GND (PIN6)之间的内部连接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬京、

    在您描述的情况中、存在接地失效问题和输出接地短路。 此类问题被视为双重故障问题、当系统中发生多个灾难性故障时、我们无法提供可靠的缓解计划。  我们还没有将双重故障视为常见汽车客户的特殊要求-该系统在设计时是否有任何特定的功能安全要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢你的

     

     

      

     

    评分 测试用例是接地损耗问题和输出接地短路、这是正确的。 了解您提到"当系统中发生多个灾难性故障时、我们无法提供可靠的缓解计划"。 测试用例来自客户要求、他们注意到这种用例可能在他们的生产线期间发生。 现在、客户要求我们提供深入分析、我们在第2页测试期间将会发生什么情况? IC 中有哪些损坏? 现在、来自客户的巨大压力...您能向我们介绍更多有关 Inside IC 的详细信息吗? 或者是否有其他建议来寻找根本原因? 顺便说一下、我们也弄清楚为什么仍然可以工作、第4页中的 IC 引脚6和直流12V "-"侧为2V。 您能给我们更多的解释吗? 提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬京、

    在接地失效问题期间、无论 EN 引脚的状态如何、器件的输出都会关闭。 在这种情况下、如果有大的反向电流从输出端流经 FET 的体二极管并到达电源、则可能发生损坏的唯一方法。 我们没有明确对 FET 的体二极管进行评级、因此、如果这种情况下、您需要在输入端使用阻塞二极管等元件。

    我们无法分享器件内部工作的详细示意图、但我们很乐意在数据表中澄清您可能对其有疑问的任何观点。 如果您怀疑存在质量问题、请通过 https://ticsc.service-now.com/csm/?_ticdt=MTY4MDE4NDEzM3wwMTg3MmZiYTk5NDcwMDA0ZTI5MzcwODgyYjRkMDUwNmYwMDhhMDY3MDBmYjh8R0ExLjIuNjAyOTkxNTA1LjE2ODAxMzI5NzE 提交申请。

    您能否分享设计原理图? 此外、由于我们在达拉斯的本地测试并未发现这一点、我请求您在 TPS1H000EVM 上运行此测试。 这将为您的应用测试提供最佳的组件集、理想的布局等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tps1h000-circuit.pdf

    您好、 Timothy、

    附加是我们在应用中的电路、我也会分享降压电路用于分析。 请帮助提供您的建议。

    很遗憾、我们手头没有 EVM 板、我们正在着手进行本地支持的申请、我们在获取后会进行进一步测试。

    我们不知道体二极管是否因系统的涌入电流而断开、串联 A 电阻器可以在我们的应用中解决这个问题。 但是客户坚持要求我们 深入分析我们的 page2测试中将发生的情况以及 IC 的细分情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬京、

    我们无法提供任何内部器件电路的详细概况、因为这被认为是专有的、但数据表中的方框图应该可以很好地了解系统中发生的情况:

    我认为这里发生的情况是、出现在 https://www.ti.com/lit/pdf/slvaes9中所述的寄生路径中的双重故障情况 

    听起来此系统中可能存在一些应用变量、如其他寄生路径或焊接/设置问题。 为了确保消除所有变量、请尝试与本地 TI 团队合作获取 EVM、以便可以使用已知良好的设置进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    如今、根本原因是:上电期间系统浪涌电流过大。 在移除板上的一些电容器后、不要烧坏。  

    有一点让我们感到困惑:在文件(test setup.pdf)的第4页中、上电期间也存在浪涌电流。 为什么测试中没有烧毁? 我可以知道您有什么提示吗?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬京、

    我从图中有一点不清楚-但我怀疑会发生什么情况、那就是流过 FET 的体二极管的电流可能过大。 我们不对 FET 的体二极管进行评级、因此、如果其上耗散了太多功率、这可能会导致损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    很抱歉、您在随附的中找不到电容器、因为它们一开始并不可疑。   在我们的系统中、这些电容器位于电池线路上、连接的中没有显示。  

     测试开始时、流经 TPS1H000-Q1 GND 引脚的浪涌电流过多、这是对的。 它是在测试期间进行测量的。 但我们尚不清楚如何在 IC 内部工作、以 烧断引脚7和引脚8。

    我们已经向客户显示了相关信息、并向他们解释说、 昨天无法提供任何内部器件电路的详细级别视图。 他们接受状态和主题已关闭、除非目前告知更多信息。 我也将关闭此问题。  

    谢谢。