This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:需要 CFG1电阻器?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205602/tps63901-cfg1-resistor-needed

器件型号:TPS63901

您好!  

我想我知道这个问题的答案,但想再次检查,如果我漏掉/忽视了关键的东西这里(?) -请确认任一方式。

我的设计需要在 SEL =低电平时将设置为3.0V、在 SEL =高电平时将 VOUT 设置为1.8V、因此在 CFG3 (焊球/引脚 D3)和 GND 之间电阻为13.3K Ω。 对于1.8V 输出-  
主要是为了避免在印刷电路板制造工厂中使用小型盲孔、我想将 CFG1 (焊球/引脚 B2)直接连接到 GND、在我的印刷电路板上使用线迹-短接在一起  
 它们彼此紧挨着。 这是可以接受的权利吗? -不需要在 CFG1(B2)和 GND(B1)之间使用0欧姆电阻器?

请告知。 感谢您的及时关注和帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您考虑 TI 的器件。

    是的、回答正确、您可以直接将 CFG1连接到 GND。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    普通人不喜欢盲孔、我改用63901 (而不是消失63900)的方法是不在 B1/GND 上放置铜焊盘、并在阻焊层下逃逸 B2/CFG1。 所以我的问题:船舶能正常工作,只有一个 GND(C1)连接? 注意:我使用的是100mA 电流限制。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    如果我的理解是正确的、则流向 GND 的最大平均电流不应超过100mA、对吧?

    如果可以、我认为只有一个 GND 是可接受的。

    此致

    陶氏