This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:第13页的图8-1上的数据显示为5V?

Guru**** 2530520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211762/tps54308-datasheet-on-the-figure-8-1-on-page-13-says-5-v

器件型号:TPS54308

您好、专家!

你好!  

关于 TPS54308的数据表、第13页的图8-1显示:5V、3A 参考设计、但在图中显示 VOUT = 3.3V。

您能否确认该参考设计中的值适用于3.3V 输出?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54308.pdf

提前感谢您的支持。

此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    非常感谢您指出这一点、 我认为这应该是图8-1标题中的一个拼写错误。  

    此参考设计适用于3.3V 电压、您可以随时将 Vout=(R2/R3+1)* Vref

    BRS、

    YZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young!  

    感谢您的支持和确认。 我会告知客户这件事。

    此致、
    乔纳森·纳沃尔
    德州仪器|客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    我将首先关闭这个威胁,如果有任何进一步的 问题,可以自由地重新打开它. 谢谢。

    BRS、

    YZ