This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bqstudio 错误

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212500/bq40z80-bqstudio-error

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

我已将固件上传到 bq40z80中、但在断开 GUI 连接几秒钟后、出现 bqstudio 错误。 当我重新启动 GUI 时、它再次发生。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要手动选择 IC 编号、bqStudio 无法通过 IC 的页面自动打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alikaan、

    1.从 EV2400产品页面将 EV2400固件更新为最新版本

    2.再次尝试对固件进行编程。 这看起来像是由于通信错误或电源问题而中断了编程。 如果电源中断、则 IC 可能会变砖、否则、您应该能够恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,是否有任何固件更新资源? 我无法访问编程文件、GUI 断开连接。 同时电池组电压约为10V,我是否应该增加电池组电压? 我使用的是6S 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、将电池组电压增加至每节电池3V