This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:主机配置电量监测计失败

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210204/bq27z561-r2-host-configuration-gauge-failed

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

团队好,

客户使用 BQ27Z561并使用 MCU 来配置电量监测计。 写入*。df.fs 文件时、发现写入"日期块"超时。 我有几个问题:
0x16是 I2C 的写入地址?
2.对于客户报告的数据超时,您有什么建议吗?
3.如果写入数据成功且校验和正确,则电量监测计的行为是什么? 或者如何确认配置成功?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    通信在哪条线路上超时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish,

    在第22行。  完成18号线后、在开始22号线之前、是否需要进行任何必要的操作?

    此致,
    HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    解封代码可能已被用户更改。 您将需要使用新的解封代码更新 df.fs 文件、然后该文件将正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish,

    您说加班的原因可能是解封未成功。 我们检查了.df.fs 文件、发现它未更改。

    同时、客户通过逻辑分析仪发现、在写入第22行时、在写入0x16后没有响应。


    你还有其他建议吗?


    下面是 gg 文件和导出的.df.fs 文件。

    e2e.ti.com/.../2023_5F00_03_5F00_16_5F00_golden3.0_2D00_4.4_5F00_completed.gg.csv

    e2e.ti.com/.../golden_5F00_for-pack_5F00_3.0_2D00_4.4V_5F00_V01_5F00_20230316.df.fs

    此致、
    HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish,


    1、对于 BQ27Z561-R2、我应选择*。df.fs、对吧?

    2.与上图中的示例相比,客户文件中的第22行意味着:设备的 I2C 地址是0x16,将0xDE 写入0x11,将0x83写入0x12,对吗? 客户端写入地址0x16后、无法接收响应信号、原因可能是什么?

    3.为什么总是在24行及更高行中将数据写入0x0F?

    此致,
    HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HL、

    在这种情况下、请尝试在发送线路22

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish,

    客户表示。 但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查是否已进入 ROM 模式?