This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:无法设置600V 及更高 VIN (Webench)

Guru**** 2391335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212782/lm5023-unable-to-set-600v-and-higher-vin-webench

器件型号:LM5023

您好、专家!

请寻求您的帮助:

即使列出的范围扩展到高达2000VDC、但在选择 LM5023、直流输入电压以及任何高于600VDC 的最大电压时、Webench 似乎不起作用:

如果我的电压高于600 VDC、Webench 显示为这不是有效的选择。 在该应用中有什么想法?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。  

    当我从您连接的这个链接输入650V 时、它似乎在我身边起作用。 (Webench)

    我认为在点击实际的 webench 工具时起作用(在 LM5023网站下的 WEBENCH 中不起作用)。 很抱歉,我会通知 Webench 团队更新。

    此致!

    克莱尔