This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:VOVP 处于运输模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211851/bq25120a-vovp-in-ship-mode

器件型号:BQ25120A

您好!

快速阐述有关 BQ25120A 工作模式的问题。 数据表中的表10显示 VOVP 在运输模式期间处于非活动状态。 这是否意味着没有过压保护并且 PMID 将看到对 VIN 施加了任何电压? 或者、这是否意味着 OVP 硬件在运输模式下是不相关的、因为无论如何 PMID 都会与输入断开、因此会禁用过压比较器以节省电力?

换句话说、如果终端用户尝试通过插入12V 电源将器件从运输模式唤醒、输入电压是否会传播到 PMID 和任何下游负载?

谢谢。

卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    在这种情况下、表指示 VOVP 在运输模式期间处于非活动状态、因为 VOVP 在运输模式下不相关、因为未施加输入电压。 当施加的输入电压高于 UVLO 时、充电器转换到就绪或充电模式。 这些模式确实启用了 VOVP。 该实现方式如下:如果施加的 VIN 电压高于 OVP、PMID 将只上升至电池电压、因为 VIN 将被视为处于无效输入。

    如果是您的终端用户、PMID 将不会显示12V 电压、只有电池从运输模式唤醒时的电压。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Juan、这就是我希望听到的。

    此致!

    卡尔