This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:RSOC 跳转

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209317/bq27z561-r2-rsoc-jump

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRB

大家好、

客户使用相同的配置编程了2个电量监测计、电池电压为3.9V、RSOC 为50%。

  • 其中一个电池组处于休息状态、环境温度被冷却至-20°、而此电池组的 RSOC 逐渐从50%降至18%。 请参阅下面的日志数据和 GG 文件;当前设置参数为 RELAX_SMOOTH_OK=1、RELAX_JUMP_OK=0、为什么仍然跳频?

e2e.ti.com/.../NT02_5F00_GPCRB_5F00_7105_5F00_20230301bq27z561R2.gg.csv

e2e.ti.com/.../NT02_5F00_minus20degC_5F00_simulation_5F00_20230317.log

  • 另一个电池组在室温下充电至100%、然后保持站立、环境温度降至-20°。 该电池组的 RSOC 在冷却过程中没有跳变;这是为什么?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    大多数电池在放电过程中会自发热。 自发热可能导致电池在较低温度下提供比正常情况下更多的电流。 由于第二个电池已充满电、因此它可能能够维持更长时间的放电。 这是由温度补偿决定的、而温度补偿是使用为 GPCRB 提交的数据获取的。

    平滑处理可防止突然跳转。 而不是突然跳,它将分散它随着时间,这是观察到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish,

    客户观察到、当电池组休息(放电电流为0)时、RSOC 随着温度降低而降低。 在最新的测试中、RSOC 在室温下为49%、并随温度下降而下降至27%。 这是否正常? 如果没有、应如何优化它?

    请参阅下面的 gg 文件和日志。

    e2e.ti.com/.../NT02_5F00_GPCRB_5F00_7105_5F00_20230301bq27z561R2_28001C256A251C2584252900_.gg.csv

    e2e.ti.com/.../NT02_5F00_minus20degC_5F00_Simulation_5F00_20230329.xls

    此致、

    HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HL、

    终止电压设置为3300mV。 容量会在较低温度下降低、您可以看到、突然的电流会导致电压降至该值以下并导致 Remcap 降至0。

     需要根据具体应用仔细选择理想电压、负载模式和负载选择。