This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:SE 引脚非中断输出

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212308/bq27542evm-se-pin-non-interrupt-output

器件型号:BQ27542EVM

您好!


您好!
我有一个需要 SE 中断的项目、
我已配置[INTSEL]=1、[SE_PU]=1、[SE_POL]=1、
当我模拟 OTC 在 SE 引脚上触发 OTC 中断时、我可以看到 OTC 标志亮起、但 SE 引脚没有中断信号
同样的、对 OTD、SOC1等其他中断进行仿真时、也可以看到标志被点亮、但看不到中断信号
您能帮助我了解导致信号不中断的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TRM 第4.2.1节"包配置寄存器"

    对于 SE 引脚设置[INTSEL=0