我们测得的温度非常惊人、本应引起热关断和/或 OCP–但事实并非如此、芯片一直在吞噬我们。
我们想知道发生了什么情况、为什么保护措施不对器件提供保护?
详细信息:
当死区时、Vout 引脚1变为死区并短接至 GND。 永久中断。 然后、我们需要使用热风枪和热板手动返修电路。 返工始终效果良好、直到芯片恢复到 185°C 管壳温度 和死亡。
同时实时测量电流、电压和外壳温度、 管壳温度 电压最高可以达到185°C、大约在90mA 处、然后电压开始断续开/关、如果保持在(或超过)该水平、TPSM265R1会永久死机。

谢谢。
Christian Olsen |电气工程师
爱德万测试美国公司




尊敬的: