This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:关断后用于记录 PF 的欠压检测、与 bq76920 (AFE)和 bq76200PW (高侧 N 沟道 FET 驱动器)搭配使用

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210242/bq78350-r1-undervoltage-detection-for-record-a-pf-after-shutdown-used-with-bq76920-afe-and-bq76200pw-high-side-n-channel-fet-driver

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76920

使用 bq78350-R1、可以对电池电压进行编程以关断芯片和电压以实现欠压永久失效。

如果关断电压发生在 PF 电压之前、则 bq 会进入关断状态、并且无法检测稍后会发生的欠压 PF。

为了唤醒 bq (TS1 bq76920上没有可访问的按钮)、我们使用充电电压在 TS1上生成脉冲(与充电器之间没有通信)。

当充电器被连接时(存在充电电压) --> bq76920唤醒(通过充电电压在 TS1上生成的脉冲)、唤醒 bq78350-R1、激活 MOSFET。 电池立即充电、电池电压快速升高、如果存在欠压 PF、则检测不到它。

 我们的目标 将 bq 置于关断状态、以便在下次充电之前尽可能延长时间、但能够检测 bq 唤醒时(使用充电器电压)电芯是否放电过度。

 问题

  1. 最重要的是、 -->  对吧?
  2. 是否可以在唤醒和激活充电 MOSFET 之间配置等待时间、以便能够检测欠压 PF?
  3. 您是否有其他解决方案:例如使用 Keyin 输入...或延迟 bq76200PW 上的信号?
  4. 或者我们是否只能在关断还是 CUV PF +关断 PF 之间进行选择?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic:

    SHUTDOWN 模式可防止电芯进一步放电。

    PF 模式是一种永久性故障、无法恢复。 如果您不需要 PF 欠压、或者必须将其设置为远低于关断电压、则可以禁用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    因此、在负载 MOSFET 导通之前无法配置等待时间。

    因此、是否有必要在外部(使用电子元件)产生延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。