This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561-Q1:输出电压纹波超过 VOUT 的0.5%

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54561-Q1, TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211806/tps54561-q1-the-output-voltage-ripple-is-over-0-5-of-vout

器件型号:TPS54561-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54561

E2E 您好:

  TPS54561-Q1有一个生产项目。 此器件被用作一个 VIN=20V、VOUT =4.6V 降压 稳压器。

`s 发现一些器件的输出电压纹波超过 VOUT 的0.5%。

 原理图:

我们发现、当我们将 VIN 更改为12V 时、输出纹波更小。

您能就这个问题提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    在查看原理图的同时、请填写随附的快速入门计算器。

    谢谢。

    亨利

    e2e.ti.com/.../0160.TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    感谢您的分享。

    我们将  基于 Excel 对设计进行优化。

    执行场削弱。

    1.如果我们使用 TPS54561以 DCM 模式驱动 O-LED、 建议的 f (SW)值是多少? 频率是400kHz?

    2.如何理解"小信号"页面?

    3、我们还想知道什么会导致以前的问题? (以下 PIC 是 之前使用同一 批次的设计进行的测试、结果不同)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    1.解决方案尺寸、效率受开关频率影响。建议使用快速入门计算器和公式10到12来获得最小和最大运行条件。

    2.使用"小信号"页面,您将主要查看总体增益和总相位迹线来确定系统的稳定性。

    从总体图中可以看出、带宽大约为20kHz、增益裕度大约为22dB、相位裕度大约为70度。

    3.您在这里捕捉什么波形?

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

     波形为 DCM 模式的 V (SW)。  

     波形显示了 ABA 测试的一些差异(在同一 PCBA 上使用两个 TPS54561-Q1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    高 Vout 纹波 通常可通过以下方式降低:

    -提高电感值将减小电感纹波电流,从而降低输出电压纹波

    -提高 Cout 值会降低 Vout 纹波

    -降低 Cout ESR 也会降低 Vout 纹波。

    此外、请确保使用差分探头或使用带有交流耦合的探头和线圈尖端方法来测量 Vout 纹波、从而以最小的噪声量实现紧凑准确的测量。 我不确定使用这种方法测量的是 Vout 纹波显示的图像。 还包括时间刻度。

    作为参考、输出电压纹波应如下面数据表中的图8-10所示。

    最后、我将进一步研究您提供的图像的 SW 行为。

    此致、

    亨利