This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3025:输出短路保护

Guru**** 2580315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212694/ref3025-short-circuit-protection-at-the-output

器件型号:REF3025

您好!

我目前在 设计中使用 REF3025。 我无法在数据表中找到输出电压是否受到短路保护。

要求您澄清问题  

此致、

阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag  

    短路电流限值在数据表第6页的 EC 表中给出。 当输出短接至 GND 时,典型电流为从输出到 GND 的45 mA。  

    此致

    Trailokya