This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660

Guru**** 2560790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212651/tps2660-tps2660

器件型号:TPS2660

您能否为上述器件型号提供设计计算器?

V (标称值)=50V

V (OVP)= 55V

V (UVP)= 45V

ILIM=2A

Cout = 3000uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    可从 TI.com 上的产品页面下载。

    此致

    G·库纳尔