This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:需要关于 ALERT 和 OCD 延迟的澄清

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212638/bq76920-clarification-required-on-alert-and-ocd-delay

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350

您好!

请您澄清以下有关 BQ76920的要点。

  • 当超过 OCD 限值时、OCD 位的设置、OCD 延迟和放电 MOSFET 的关闭顺序是什么?
  • 如果 OCD 位在 OCD 延迟时间内由主机硬化、OCD 操作是否会暂停?

在我们的应用中、我们将 OCD 值设置为较低的电流以唤醒主机、然后主机将唤醒并更改 OCD 阈值、以使 DSG MOSFET 仅保持开启状态。

请说明上述条件是否有效?

我们是否可以指示 BQ76920通过 I2C 通信断开 DSG MOSFET 的连接?  在这种情况下、传播延迟是多少?   我们计划并行监测放电电流并通过主机断开 MOSFET。

谢谢。

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasu、

    超过 OCD 限值时 OCD 位设置、OCD 延迟和放电 MOSFET 关闭的顺序是什么?

    如所述 数据表部分 8.3.1.2.1集成硬件保护 、"当检测到电压超过编程的 OCD 阈值时、将设置 OCD 位。  计数器开始计数、直到达到编程的延迟设置。 如果计数器达到其目标值、SYS_STAT 寄存器被更新以指示故障状态"  

    注:  数据表中描述的延迟精度为+/- 20%" tPRORACC "。 此 E2E 主题给出了关于此延迟的合理解释。  

    如果 OCD 位在 OCD 延迟时间内由主机硬化,OCD 操作是否会暂停?

    主机 需要清除 OCD 位以清除 SYS_STAT 寄存器中的 OCD 故障。  如果故障仍然存在、OCD 位将保持设置状态。  

    在我们的应用中,我们考虑将 OCD 值设置为较低的电流以唤醒主机,然后主机将唤醒并更改 OCD 阈值以使 DSG MOSFET 仅处于开启状态。

    有一个 常见问题解答文档 BQ769x0系列器件的产品文件夹页面中找到。

    我们是否可以指示 BQ76920通过 I2C 通信断开 DSG MOSFET 的连接?  [/报价]

    这应该起作用。 当客户将配套电量监测计(BQ78350)用作主机/控制器时、可以通过0x0020命令打开/关闭 DSG FET。


    这是一个 BQ78350 TRM

    Unknown 说:
    在这种情况下、传播延迟是多少?   [/报价]

    数据表中未指定传播延迟。 需要对其进行测试。

    参考值: BQ769x0系列器件的数据表可能难以阅读。 您可以参考此内容 设计指南 以获得更好的说明。

    此致、
    何塞·库索

    [/quote]