This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:负载测试和电压读取问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25120AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212386/bq25120a-issues-in-load-test-and-reading-voltage

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25120

您好!

 

我们计划在我们的项目中使用 bq25120A。 为了评估、我们 购买了   bq25120AEVM 套件并进行了负载测试。 负载测试配置如下:

降压转换器(VSYS)-> 1.8V、20mA

LDO (通过 I2C 从羽毛板启用)-> 1.8V、30mA

VpMID -> 3.7V (电池电压)、200 mA

我们通过 I2C 启用 LDO 并读取 VSYS 和 VLDO 的电压。 我们看到以下问题、如果我们遗漏了一些内容、您能否说明一下。

问题:

1) 1)当我们将 Vpmid 加载到更高的100mA 时、降压和 LDO 的电压从~1.75下降到1.6、然后随着我们增加负载不断下降。 我们是否遗漏了一些内容?您能否分享一下、是否需要进行任何特定配置才能将芯片配置为我们所需的配置?

2) LDO 似乎在一段时间后随机断电。 您能介绍一下为什么会发生这种情况、以及我们如何解决这一问题吗?

3) 3)除了 ILIM 的硬件配置外、数据表还显示以下内容:"该器件具有从50 mA 到400 mA 的寄存器可编程输入电流限制、步长为50mA。" 但 ILIM 寄存器(0x09)只有3个配置(上限为200mA)。 我们是否在查看错误的寄存器(将其更改为最大200mA 对稳压器的负载行为没有任何影响)?

4) 4)我们为 LDO 和 Vsys 读取的电压始终为195 (包含电压的寄存器的十进制值)、转换时不会提供 Vldo 和 Vsys 的实际电压(在本例中、两者均为1.8V)。  

 

您能否就上述问题提供更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此负载分布不足以导致电压电平出现任何问题、您看到的行为可能由以下几个方面来解释。  

    当我们将 Vpmid 加载至更高值时,100mA 的降压转换器和 LDO 的电压从~1.75下降至1.6,然后随着我们增加负载而不断下降。 我们是否遗漏了一些内容?如果将芯片配置为我们所需的配置需要任何特定配置、您能否与我们分享?

    这似乎表明缺少从电池或从输入电压流向 PMID 的电流。 此测试中是否存在电池电压、如果是、电压是多少、电源的电流限制是多少? 输入电压是否可用、如果是、电压、电流限制是多少、该测试的 ILIM 设置是多少?

    Unknown 说:
    LDO 过一段时间后似乎随机关闭。 您能告诉我们为什么会发生这种情况,以及我们如何解决这一问题吗?

    发生断电后、您是否可以确认寄存器值? 这可能由看门狗计时器造成。 如果上个50s 之后没有发生 I2C 事务、寄存器值会复位为默认值。 对于 LDO、这意味着它已被禁用并返回到负载开关配置(REG0x07设置为0x7C)。 如果您在少于50秒的时间内执行移走交易(通常只是一次寄存器读取)、这应该不会成为问题。

    Unknown 说:
    除了 ILIM 的硬件配置外、数据表中还显示以下内容:"该器件具有从50 mA 到400 mA 的寄存器可编程输入电流限制、步长为50mA。" 但 ILIM 寄存器(0x09)只有3个配置(上限为200mA)。 我们是否在查看错误的寄存器(将其更改为最大200mA 对稳压器的加载行为没有任何影响)?

    这三位表示添加到50 mA 最小值的电流值、因此 ILIM 具有8种不同的配置。 将 REG0x09的位5 (INLIM_2)设置为1会导致200mA 的 ILIM + 50mA = 250 mA。 如果将第5、4和3位置位、则应将 ILIM 设为400 mA 的值。 由于您提到在将 ILIM 设置为200 mA 时会发生负载问题、而在 PMID 负载设置为200 mA 时会发生负载问题、我怀疑如果没有电池、这可能是负载问题的原因。

    我们为 LDO 和 vsys 读取的电压始终为195 (包含电压的寄存器的十进制值)、当转换时、该值不会提供 Vldo 和 vsys 的实际电压(在我们的情况下两者均为1.8V)。  [/报价]

    您能否澄清此问题:在读取寄存器 REG0x06和 REG0x07时、您读取的值为195 (0xC3)? 如果是这种情况、那么 I2C 事务可能会出现问题、因为寄存器 REG0x07的位1应始终读回0、因此0xC3不应是可读值。 如果这是问题所在、您能否捕获读取此寄存器的 I2C 事务波形?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳