This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38:寻找能够监控24V 电源电压的器件

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38, TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211179/tps38-looking-for-a-device-capable-of-monitoring-a-24v-supply-voltage

器件型号:TPS38
主题中讨论的其他器件: TPS3760

您好、专家!

请帮助我们协助我们的客户。

在 TPS38的数据表中、它似乎设计为无论监控电压如何都使用电源电压、该器件非常适合监控车辆的电池电压(12V 或24V)。 因此、我想了解您对该器件的看法以及它是否符合我之前所说的目标。

客户需要使用能够监控24V 直流电源电压的器件 来开发可监控该电压的应用、但该器件应在10ms 内继续工作 (因为应用的辅助电源能够在40ms 内提供24V 电压、并且应用必须在关断之前执行特定的任务)之后、由于中断或电压达到12V 或更低的值而发生电压中断。 因此、当发生这种情况时、器件必须通过"0"或"1"(3.3V)数字信号通知我的应用。

1) 1)如果您可能、您会向我们推荐哪些满足这些功能的其他器件?

2) 2)您能否为我们提供您推荐的器件的工作示例?

提前感谢您的支持。

此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    监控多少个电压轨?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    客户提供此信息后、我会立即回复您。 感谢您的一贯支持。

    此致、
    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我必须再次询问我们的客户、以下是他们的详细咨询信息。

    我之所以撰写这条消息、是因为我需要使用能够监测24V 直流电源电压的器件、因为我正在开发一个能够监测24V 直流电源电压的应用、但该应用必须在10ms 内继续工作 (因为我的应用有一个辅助电源能够在40ms 以上的时间内提供24V 电压、并且我的应用必须在关闭之前执行特定任务)、此情况发生后、由于断路器或电压达到12V 或更低的值而导致电压中断。

    因此、当发生这种情况时、器件必须通过"0"或"1"(3.3V)数字信号通知我的应用(微控制器)。

    任何其他问题都可以随时提出。

    感谢您的一贯支持。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队将在今天作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    对于 TPS38、只要 Vdd 不中断、器件将继续运行。 该器件还能够调整其检测延迟、以便只有超过配置的检测延迟的故障才会导致复位有效。 我问了电压轨数量、因为 TPS38是一个双通道过压或欠压监控器、而我们的 TPS3760具有 TPS38的所有功能、但它是一个单通道过压或欠压监控器。  

    https://www.ti.com/product/TPS3760

    杰西