This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171EVM:设计帮助

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210371/bq25171evm-design-help

器件型号:BQ25171EVM

您好!

你好。

我目前正在评估 Bq25171、以便为太阳能设备供电。 太阳能 PV 额定值为5V/10W、电池为1S、3.2V、13.5Ah LiFePo4。

我已设置 VSET=82k (1节 LiFePO4:3.60V)、CHM_TMR=62k (Li+、无计时器)、TS=10k (无 NTC)并且 ISET=R750 (400mA)。

在没有任何负载且稳定电源的 Vin=5V 的情况下、我将电池充电 3.4 V/0.4A、 STAT1= 457W,  STAT2=高电平

STAT2意味着芯片找到可恢复的默认电压、3.4V 不是 3.6V

您能否告诉我配置是否正确以及是否可以通过某种方法使 STAT1 =高电平和3.6V?

请告知。 非常感谢。

此致、

V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    只是想确认、

    测试是否在 EVM 上完成?

    电池是否已连接到 EVM? 如果电池为3.4V、在根据 VSET 设置充满电之前、电池电压不会移至3.6V。

    3.在3.4V 电压下插入电池时、您测量到的电流是0.4A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    你好。

    1是在 EVM 上完成了测试。

    2电池完全连接到 EVM。 正确的是、电池未充满电、10小时后、电压达到3.5V、然后保护切断充电。 但在整个过程中 STAT2=HIGH、STAT1=LOW。 它是否与"无定时器"的选择或其他有关?

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray

    我正在与 Jing 一起研究 BQ25171。

    跟进上述问题--在充电10小时期间,您看到有什么电流进入 EVM?

    这也是进入电池的电流。  应为400mA、并将随着电池电压接近3.6V 而降低。  但如果电池电压高于3.4V、则充电不会开始。  要开始充电、电池电压必须比3.6V 低200mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    你好。  您是否知道 stat2总是等于 HIGH 而 stat1总是等于 LOW? 即使成功充电后、我的 stat2开启= Recoverable default。 它是与高电池容量(13.5Ah)有关还是与计时器禁用有关?

    请告知。 非常感谢。

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray

    请查看以下内容:

    1.) 检查从 TP9 (VSET)到 GND 的电阻、应为82k

    2.) 检查开关 S1的设置、左侧(电阻器)处于打开状态、右侧(PCB)处于打开状态

    向下=已选择

    以下 PIC 是 TP9处4.2V (18k)的正确设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射线

    是否有关于 BQ25171评估板测试的任何更新?