This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17559Q5:查找用于替换 BUK6D43-40P 和 PSMN1R4-40YLD 的 TI 器件

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18509Q5B, CSD18512Q5B, CSD18510Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211808/csd17559q5-looking-for-ti-part-to-replace-buk6d43-40p-and-psmn1r4-40yld

器件型号:CSD17559Q5
主题中讨论的其他器件:CSD18512Q5BCSD18510Q5B、CSD18509Q5B

您好!

我们正在努力将大部分组件转向 TI 制造的组件。 我们正在寻找 TI 制造的规格相同或更好、库存和生产良好的替代组件、以代替 PSMN1R4-40YLD 和 BUK6D43-40P 。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SAERO:

    感谢您关注 TI FET。 PSMN1R4-40YLD (40V NFET、LFPAK56中 VGS = 10V 时的1.4mΩ 最大值)的建议交叉参考是 CSD18512Q5B、这是一个40V NFET、1.6mΩ 最大值(VGS = 10V)、采用5x6mm SON 封装。 引脚和封装可以兼容、但您可能需要优化模版开孔以打印焊锡膏遗憾的是、TI 没有交叉到 BUK6D43-40P (-40V PFET、在2x2mm DFN 封装中 VGS =-10V 时的43mΩ 最大值)、因为我们的 PFET 仅达到-20V 的最大 BVDSS。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:
    有没有具有较低 RDS 的40V N 沟道选项?  
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SAERO:

    是的、我们有 CSD18510Q5B (VGS = 10V 时的0.96mΩ)和 CSD18509Q5B (VGS = 10V 时的1.2mΩ 最大值)。 两者采用相同的5x6mm SON 封装。 CSD18510Q5B 是一款新器件、每千片价格略低于 CSD18509Q5B。

    此致、

    约翰