请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27524 团队成员
我们注意到、EN 通过200k Ω 上拉至 VDD、如果 EN 连接到没有下拉电阻器的 MCU、EN 是否会在 IO 引脚上具有 VDD?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员
我们注意到、EN 通过200k Ω 上拉至 VDD、如果 EN 连接到没有下拉电阻器的 MCU、EN 是否会在 IO 引脚上具有 VDD?