This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:建议用于新器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A, LMG1020, UCC27614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212318/ucc27517a-new-device-recommend

器件型号:UCC27517A
主题中讨论的其他器件: LMG1020UCC27614

大家好、

我的客户 现在正在使用我们的 UCC27517A。

他们想知道我们是否有新的器件值得推荐。

要求:

 4A 峰值拉电流和灌电流

快速传播延迟

快速上升和下降时间

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们在 UCC2751x 系列中没有任何新的器件。 UCC27614和 LMG1020等新器件在技术上满足您的要求、但不确定它们是否正是您需要的。 我们也不能在公共论坛上共享我们计划的器件。 如果客户有关于 UCC27517A 的某些问题、请告诉我、我们可以进行研究。  

    谢谢。

    A·M·