This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:LDO2精度

Guru**** 2542510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212091/tps65217-ldo2-accuracy

器件型号:TPS65217

大家好、

在 Tj=27度时、LDO2的精度为2%、但在整个温度范围内所占的百分比是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:

     数据表中的精度规格是我们提供的有关此器件的信息范围。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    在自然通风条件下的工作温度范围内精度是否为2%?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:

    LDO2精度测试在 Tj = 27 °C  并使用 "测试条件"列中指定的参数进行。 当接近自然通风条件下的工作温度外部限值时、LDO 精度可能不会恰好是+/- 2%。 目前、我们没有器件工作极限下的精度偏差规格。

    此致、

    詹姆斯