This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:BQ25713B 移除适配器无法写入寄存器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212495/bq25713b-bq25713b-remove-the-adapter-can-not-write-the-register

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好

我有疑问需要您的帮助。

当我移除适配器时、在升压模式下无法读取和写入寄存器。  正常吗?

寄存器设置如下:

结构  bq257xx_reg_st  bq25713_init_regs[27]={
  {0x00、 2、 0x670E、 0}、    //充电选项0
  {0x02、 2、 0x0000、 0}、    //充电电流
  {0x04、 2、 0x0000、 0}、    //最大充电电压
  {0x06、 2、 0x0000、 0}、    //OTG 电压
  {0x09、 1  、0x00、0}、      //OTG 电流
  {0x0A、 2、 0x0000、 0}、    //输入电压
  {0x0D、 1、 0x00 、0}、      //最小系统电压
  {0x0F、 1、 0x41 、0}、      //IIN 主机
  {0x20、 2、 0x0000、 1}、    //充电状态
  {0x22、 2、 0xA800、 1}、    //PROCHOT STATUS
  {0x25、 1、 0x41、1 }、      //IIN_DPM
  {0x26、 1  、0x00、1}、      //ADC:PSYS
  {0x27、 1、 0x00、 1}、      //ADC:VBUS
  {0x28、 1、 0x00 、1}、      //ADC:IBAT (放电)
  {0x29、 1、 0x00 、1}、      //ADC:IBAT (充电)
  {0x2A、 1、 0x00、 1}、      //ADC:IIN
  {0x2B   、1、0x00、1}、      //ADC:CMPIN
  {0x2C、 1、 0x00、 1}、      //ADC:VBAT
  {0x2D、 1、 0x00、 1}、      //ADC:VSYS
  {0x2E、 1、 0x40、 1}、      //制造 ID
  {0x2F、 1、 0x88、 1}、      //器件 ID
  {0x30、 2、 0x0211、 0}、    //充电选项1
  {0x32、 2、 0x02B7、 0}、    //充电选项2
  {0x34、 2、 0x0030、 0}、    //充电选项3
  {0x36、 2、 0x4A65、 0}、    //PROCHOT 选项0
  {0x38、 2、 0x81A0、 0}、    //PROCHOT 选项1
  {0x3A、 2、 0xC0FF、 0}、    //adc 选项
};
正在等待您的回复。
谢谢
星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    只是为了澄清一点、您是否认为在没有适配器的情况下、当您处于 OTG 升压模式时、I2C 停止工作? 电池上的电压是多少、您要升压到多少电压?

    此致、
    埃森·加洛韦