This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:LMZ31710和 TPS84A20的 Vout 绝对最大额定值

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS84A20, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211667/lmz31710-absolute-maximum-ratings-of-vout-for-lmz31710-and-tps84a20

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件:TPS84A20

另一个 E2E 主题介绍了 LMZ31710和 TPS84A20兼容、但 Vout 的绝对最大额定值不同。

・μ A LMZ31710:10V_max

・μ A TPS84A20:6V_max

请告诉我不同规格的原因。

如果一侧是拼写错误、以下哪一项是正确的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Satoshi:

     LMZ31710和 TPS84A20是100%兼容的、输出电压的绝对最大额定值为10V。
    TPS84A20的数据表并不是最新的。

    此致、
    伊扎克·博卢里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,博卢里安

    感谢您的回复。

    我明白了、我期待更改 TPS84A20数据表的新修订版。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Satoshi:

    如果以上内容解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    伊扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yitzhak、

    抱歉有其他问题、

    您能否告知我 TPS84A20数据表的更新时间表?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Satoshi:

    这个更改已经在队列中了、但我没有确切的截止日期。
    我们预计将在2023年第三季度之前修复此问题。

    此致、

    伊扎克