This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:UC3525A

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UC3525A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212646/uc3525a-uc3525a

器件型号:UC3525A
主题中讨论的其他器件:StrikeUCC28C45

尊敬的所有人:

我也是。 我要创建 UC3525的 Tina SPICE 模型。 有人知道可以通过哪种方法使用分立组件创建此 IC 宏模型? 在数据表中、我们仅有振荡器、误差放大器和输出电路的原理图、但不知道分立式元件是通过哪种方式创建了合适的 PWM 模块、基准稳压器和触发器。 数据表中不包含有关分立式元件的这些模块。

沃伊希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wojciech、

    TI 不为 UC3525A 提供 TINA/PSPICE 模型。 UC3525A 等传统 PWM 是 TI 电源管理产品系列的基础、虽然我们仍支持设计和使用这些 PWM、但 TI 仅限于针对传统 IC 进行多少新开发。 如您所知、 TI 也不会公开内部 IC 设计细节、但我们务必在呈现 IC 方框图以传达与 IC 功能相关的足够顶层信息同时保护 TI 知识产权之间取得平衡。 如果您希望轻松调查电压模式控制(VMC)的行为、我建议您将 UCC28C45配置 为作为 VMC PWM 运行。 此处的产品文件夹中提供了 UCC28C45 TINA/PSPICE 模型。 根据下面的图表、任一电流模式 PWM 可被配置为 VMC:

    此外、您还可以访问 TI 设计和仿真工具登录页面 、以查看所有支持 TI 产品的公开可用的仿真平台。 感谢您通过 TI E2E 进行连接并考虑使用 TI PMIC 来满足您的设计需求。

    此致、

    史蒂夫·M