This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952关断模式

Guru**** 2455420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212516/bq76952-bq76952-shutdown-mode

器件型号:BQ76952

如果在 BQ76952接收到 SHUTDOWN 命令后 LD 引脚电平高于1.45V、BQ76952是否会再次唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、如果 LD 引脚的电压高于1.45V (典型电压)、器件可以从关断状态唤醒。 我在 LD 引脚上施加1.35V 电压、并且该引脚唤醒器件(取决于每个器件)。  

     如果存在 LD 电压并且收到关断命令、器件将保持唤醒状态。 一旦 LD 电压低于 LD 唤醒阈值、它就会进入关断状态。

    此致、
    何塞·库索