This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:配置和使用

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211602/bq27427evm-configuration-and-usage

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27427BQ27426BQSTUDIO

我们正在为我们的产品评估 BQ27427、目前我正在为此开发固件驱动程序。


使用技术参考手册(www.ti.com/.../sluucd5)、我尚不清楚哪一项
在电量监测完全运行之前、需要执行初始化步骤:

1.除了设置适当的 ChemID,是否还必须配置其他参数? 哪些是绝对必要的?

2.我偶然发现了一个快速入门指南的 xx426 (www.ti.com/.../sluubn3.pdf ),是否有这样的指南的 xx427也?
xx426指南中的信息与 xx427不完全匹配、因此在我的案例中它不能被依赖、并且涉及很多猜测。

感谢您的帮助。
法律上的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jure、

    bq27427的设置过程几乎与 bq27426相同、因此您可以使用这些文档。 如果您有任何疑问、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 确认。

    关于文件不匹配的评论在我看来是一个错误,xx426文件中描述的程序确实可以应用于 xx427。 我将它与"实现成功的学习周期"(www.ti.com/.../slua903.pdf) 文档混淆了、这将非常有用、但遗憾的是、其中的命令与 xx427并不完全匹配。

    P.S.:该文件将是非常有帮助的,因为它不假设使用 BQSTUDIO :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新