This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:如何计算功耗?

Guru**** 2813445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204740/ucc28951-how-do-you-calculate-power-consumption

器件型号:UCC28951

您好!

我正在尝试计算整个电路的功耗。

我不了解如何在应用手册中计算 RLF1和 CBP2的功耗。

未提及可能意味着功耗不够大、不足以产生影响、但请告诉我如何计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接将为您提供应用手册、说明如何使用 UCC28951设计 PSFB。

    计算设计中所用组件的功率损耗。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    如果问题得到了解决、请在主题帖末尾检查是否已解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该应用手册未介绍如何进行所需的功率计算。

    我想知道如何在应用手册中计算 RLF1和 CBP2的功率损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查查询、并将很快回复给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Rlf1是 VDD 滤波电阻。  流经它的电流应该为、其中 Ibais 是不驱动栅极的控制器的偏置电流。

    IRLF1 = Ibias + Vgate*Qgate*fsw

    功率耗散将为(IRLF1^2)* RFLF1

    电容器 CPB2是滤波电容器 VDD。  流经该电容器的电流应为栅极驱动电流。  您可以使用以下公式通过该电容器估算 RMS。  其中 Idrive 是最大栅极驱动电流、而 ton 是栅极电容充满电所需的时间。  

    ICPB2_RMS = Idrive*(TON/TP*3 -(Vgate*Qgate*Fsw)^2)^0.5

    该电容器 PCPB2的功率耗散=(ICP2_RMS^2)* CPBS 的 ESR

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在找到 ICBP2_RMS 的公式中、TP 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TP 是开关周期。

    此致、