This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:RSOC 值复位为零。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212174/bq78350-the-rsoc-value-is-reset-to-zero

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76930
你好。 
在我的应用中、我使用一组具有固件 R2和 bq76930的 bq78350。
多次、当充电器与电池断开连接(
通过按下按钮关闭充电器)时、RSOC 值复位为零。
请告诉我、发生这种现象的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保 bq78350和 bq76930不会断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、我会尝试的。