This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936EVM:可承受 D4和 D5电压

Guru**** 2815265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212545/lm34936evm-withstand-voltage-of-d4-and-d5

器件型号:LM34936EVM

尊敬的支持团队:

D4和 D5的耐受电压为100V、但在以下使用条件下、耐受电压低(约30V)是否可以?

输入电压:10~17V
输出电压:12V
IOUT:3~4A

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K:

    必须使用与 MOSFET 相同的额定电压。

    此致、
    布里吉特