This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175电路板在升压模式下运行时的可闻噪声

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212118/lm5175-audible-noise-from-lm5175-board-operating-boost-mode

器件型号:LM5175

我用 LM5175设计了一个升压转换器、
输入电压24V
输出电压32V
最大输出电流13A
电感6.8uH、额定电流30A 饱和电流34.5A
Fsw - 110KHz
MODE - CCM、断续禁用、抖动禁用

在此配置中、它们是我能听到的明显的可闻噪声。

我已经尝试调整补偿值、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您能否检查一下在您卸下电感器并通过粗线连接电感器时、可闻噪声是否消失?

    此致、

    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    您认为为什么电感器可能是个问题?  
    该项目中使用的电感器  PQ2614BHA-6R8K 我还想添加一点、那就是声音或噪声仅在负载连接后出现、并且声音会随着负载电流的增加而增加。
    我曾尝试将开关频率增加到200kHz、但没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    可闻噪声是由电路板上的物理移动引起的。 电感器和陶瓷电容器可以改变过流或电压纹波。 此外、音量的变化需要通过电路板进行放大、以便能够听到。因此、了解哪个组件导致了可闻噪声有助于了解特定组件的变化是否有帮助。

    如果您可以测量电感器上的纹波电流或电容器上的纹波电压、这有助于找出根本原因。 两者都随着负载的增加而增加。

    此致、
    布里吉特