This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871-Q1:温度读数

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212339/tps62871-q1-temperature-reading

器件型号:TPS62871-Q1

大家好、  

对于 Tulip 系列来说、我可以看到在一组不同温度下读取热警告的可能性

我想知道是否由集成温度传感器完成、如果是、是否可以通过 I2C 读取实际温度?

如果不能、我们如何获得有关超过130度的警告?

此致。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您的咨询。


    I2C 无法用于提供实时温度报告。

    Unknown 说:
    例如,如何获得超过130度的警告?

    比较器用于将电压(关联到实际结温)与基准值进行比较、然后在超过限值时将状态寄存器中位的状态更改为1。 用户可读取此状态(例如:是否发生过热警告事件)。

    请参阅下面的屏幕截图(在器件的数据表中提供)


    谢谢你。


    此致、
    拉米恩