This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:VCC 和 GND 之间的电容器。

Guru**** 2504405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212487/lmr36510-capacitor-between-vcc-and-gnd

器件型号:LMR36510

您好!

根据数据表 P.20、我们可以发现以下结果:

该输出需要在 VCC 和 GND 之间连接一个1-µF 16V 陶瓷电容器、用于确保正常运行。

但是、我的客户希望使用1uF 10V 陶瓷电容器。  您是否有任何疑虑可以使用它?  请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M.  服部

    VCC 引脚是内部 LDO 的输出、用于为稳压器和栅极驱动器的控制电路供电、因此需要一个电容器来实现稳定的输出。 我们知道、陶瓷电容器的有效电容随着施加的直流电压的增加而降低。   在相同的直流偏置下、1uF 10V 将比1-µF 降低16V 以上、因此可能导致 LDO 输出不稳定、并进一步导致 控制电路工作异常。

    B、R

    科林