This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508641:未使用 VTT 转换器时的启动问题

Guru**** 2766795 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212080/tps650864-tps6508641-startup-issue-if-vtt-converter-not-in-use

器件型号:TPS650864

尊敬的社区:

我正在使用 TPS650864为 Xilinx Ultrascale+ XZU3EG 供电。 对于该设计、我不需要 VTT 转换器。 因此、我按照数据表中的建议连接了转换器(引脚46 =降压6输出(1.8V)、引脚47 =悬空、引脚48 = GND)。 这样、在 PMIC EN 拉至高电平后、转换器不断复位。  唯一不报告正常的 VTT/PWRFLT 状态寄存器是 PG 的寄存器。 如果我通过 I2C 禁用 VTT 转换器(SWVTT_EN"寄存器中的"VTT_DIS") 并在之后启用 PMIC、上电成功。

我还在 PVINVTT 悬空的情况下对其进行了测试、但行为是相同的。

我错过了什么?

谢谢

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    上述引脚连接只能在 VTT 被禁用或"未使用"时使用。 由于 TPS6508641默认启用了 VTT、因此、如果您计划将引脚46、47和48保留为未使用配置 (引脚46 =降压6输出(1.8V)、引脚47 =悬空、引脚48 = GND)、则需要先禁用此电源轨。

    只是为了澄清一下、"未使用"措辞与铁路的状态相关、而不是与用户的意图相关。 即使用户知道未使用电源轨、PMIC 器件也不会识别该情况、除非您禁用电源轨。 这就是为什么在 I2C 命令关闭 VTT 后上电序列成功的原因。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、James。 这证实了我的假设、但我希望在开始更大规模的修改之前确保准确无误。 当然、最好在数据表中将其表述为"已禁用"或"已启用"、而不是"未使用"。

    等等。

    此致。

    时间